Comment introduire facilement l'IIoT dans un réseau PROFIBUS !

L'IIoT est un moyen très efficace de recueillir les données d'appareils afin de les utiliser pour améliorer les processus, les analyses de statuts, l'accès aux bibliothèques, et bien plus.

De nombreux utilisateurs de PROFIBUS exploitent leur réseau en tant que système 4-20 mA. Vous vous demandez sans doute où veux-je en venir : PROFIBUS est totalement différent du 4-20 mA et vous savez savez déjà comment bénéficier de tous ses avantages !

Je partage votre point de vue, mais quand je vois la manière dont beaucoup d'utilisateurs exploitent PROFIBUS, ils passent à côté de nombreux avantages.

Les utilisateurs de PROFIBUS bénéficient de son architecture réseau simple permettant d'économiser beaucoup de temps et d'argent lors de l'installation et de la mise en service comparé aux solutions analogiques standard. Mais beaucoup s'arrêtent là !

Ils n'utilisent pas toutes les données fournies par les appareils - comme des diagnostics et états, par exemple. Lorsqu'un appareil tombe en panne, l'équipe de maintenance ne comprend pas le problème et ne sait pas comment réagir, entraînant de nombreux arrêts imprévus.

Restez au courant de l'actualité du monde de l'IIoT et de Netilion.

Abonnez-vous à notre lettre d'information pour recevoir des articles informatifs. En vous abonnant, vous reconnaissez avoir lu et accepté la politique de confidentialité. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.


Cette situation peut avoir de nombreuses explications : une implémentation complexe de la Gestion des actifs de l'usine (PAM), une interface utilisateur médiocre, un manque de formation, ou encore une mauvaise compatibilité entre les solutions de gestion des appareils et le système de contrôle. Mais rien n'est perdu !

Grâce à l'Internet industriel des objets (IIoT), nous proposons une solution offrant une installation et une configuration simples, ainsi qu'une interface utilisateur exceptionnelle.

Découvrez comment améliorer votre réseau PROFIBUS en quelques étapes simples, en recueillant les données du terrain et en fournissant à votre équipe de maintenance une excellente interface utilisateur accessible partout et à tout moment.

Ce que vous devez savoir sur l'Internet industriel des objets

Si vous lisez cet article, c'est que vous connaissez déjà sûrement les solutions IIoT. Mais résumons en quelques lignes les principales caractéristiques de l'IIoT.

Il y a environ 50 ans, l'industrie nécessitait des tas de travailleurs pour permettre la production. Augmenter la productivité et la qualité étaient pratiquement impossibles - de même que réduire le nombre d'accidents.

Lorsque le microprocesseur fit son apparition dans les années 1970 - que certains appellent la troisième révolution industrielle - une grande partie du travail manuel put être éliminée. Un automate programmable (PLC) pouvait obtenir une mesure de terrain, appliquer un algorithme de contrôle, puis actionner une vanne ou mettre en marche ou arrêter une pompe sans intervention humaine.

Le résultat fut une amélioration de la qualité des produits, une augmentation de la productivité et une réduction drastique des accidents. De nombreux emplois pénibles furent supprimés et un grand nombre de nouveaux postes furent créés.

Aujourd'hui, 40 ans plus tard, l'internet industriel des objets constitue la quatrième révolution industrielle, ou industrie 4.0. Mais que cela signifie-t-il ?

Netilion Health

Les capteurs et machines intelligents sont apparus sur le marché quelques années après l'automatisation de l'industrie. Au départ, les priorités étaient la configuration et l'amélioration de la fonctionnalité, mais au fil des ans, les appareils sont devenus beaucoup plus intelligents et les efforts se sont concentrés sur le diagnostic et l'analyse.

Aujourd'hui, il est extrêmement important de collecter ces données. L'IIoT est simplement un moyen très efficace d'acquérir la totalité des données des appareils afin qu'elles puissent être utilisées pour améliorer les processus, les analyses de statuts, l'accès aux ressources documentaires, etc.

Au-delà des capteurs intelligents, des applications IIoT autonomes commencent à voir le jour. Ces systèmes intelligents compacts constituent souvent des solutions simples à une application particulière, par exemple, l'analyse des eaux de surface et les systèmes de surveillance pour l'aquaculture.

Comment fonctionne le PROFIBUS ?

Avant d'en venir à la solution de l'Internet industriel des objets pour votre réseau PROFIBUS, récapitulons son fonctionnement. Gardons les choses simples !

Aujourd'hui, PROFIBUS est une solution modulaire qui utilise différents types de communication pour différentes applications. Son installation est simple et flexible. Elle est utilisée dans de nombreuses industries différentes à travers le monde.

Dans la majorité des cas, la communication entre les appareils centralisés et décentralisés est réalisée via le protocole DP (Decentralized Peripherals).

Réseau PROFIBUS

La plupart des réseaux PROFIBUS DP transmettent les données sur cuivre (couche physique RS485), bien que les fibres optiques et même le sans fil puissent être utilisés. La communication est basée sur le modèle de couche OSI (Open Systems Interconnection), que je détaillerai peut-être plus techniquement dans notre prochain article.

Certains appareils de terrain sont compatibles avec PROFIBUS DP, mais la plupart utilisent un système appelé PROFIBUS Process Automation ou PA. Ce dernier utilise la couche physique MBP (Manchester Bus Powered), alimente les appareils via le bus et peut être utilisé dans les zones à risque d'explosion, une caractéristique importante pour de nombreuses installations chimiques, pétrolières et gazières. Les appareils PA se connectent au réseau DP via des coupleurs ou des liaisons.

Venons-en à l'élément clé permettant de connecter facilement votre réseau PROFIBUS à une solution IIoT. Si vous ne le savez pas, il s'agit des types de classes maîtresses de PROFIBUS DP.

Le PROFIBUS DP comporte deux classes maîtresses : un maître de classe 1 assure la communication cyclique avec les esclaves (appareils) du réseau, comme les informations d'entrée et de sortie.

Un maître de classe 2 assure la communication acyclique, qui permet d'accéder aux esclaves, de les configurer et de recueillir toutes les informations sur leur état sans établir de connexion permanente.

Comment optimiser mon réseau PROFIBUS ?

Tout d'abord, vous devez connecter votre réseau PROFIBUS à un appareil périphérique. Veillez à choisir un appareil offrant une configuration simple ainsi que la possibilité d'intégration automatique dans le réseau.

Le Fieldgate SFG500 fonctionne comme maître de classe 2, collectant toutes les informations pertinentes de l'appareil de terrain et permettant un accès à distance à tous les appareils du réseau DP et PA. De plus, le SFG500 peut se connecter au réseau par autoconfiguration.

Netilion PROFIBUS

Si vous possédez un réseau HART sur PROFIBUS, le SFG500 peut également lire les appareils HART sans aucun problème. Le Fieldgate contrôle le trafic réseau et fournit les informations basiques des appareils via son serveur web. Tout peut être visualisé à partir d'un navigateur web.

De plus, en installant le module optionnel Fieldgate SFM500, vous pouvez accéder aux données mesurées et aux diagnostics de tous les appareils de terrain. Le Fieldgate SFG500 et le module SFM500 sont les éléments clés d'une intégration facile de votre réseau PROFIBUS dans la solution IIoT pour la surveillance de l'état de vos appareils.

Quelques étapes simples pour intégrer votre réseau PROFIBUS dans une solution IIoT

La connexion de votre réseau PROFIBUS à Netilion Health est simple comme tout, mais il est néanmoins essentiel de vérifier toutes les spécifications avant de commencer. Vous pouvez consulter les conditions préalables du FieldEdge SGC500 pour vous assurer que tout est en ordre.

Après avoir vérifié les conditions préalables, suivez les étapes ci-dessous :

● Installez le Fieldgate SFG500 dans votre réseau.

● Connectez le FieldEdge SGC500 au Fieldgate SFG500.

● Connectez le FieldEdge SGC500 à l'internet.

● Accédez à l'application web iiot.endress.com, puis ajoutez et configurez votre SFG500.

Ces étapes simples permettront de connecter votre réseau à Netilion Health et vous pourrez ainsi observer la création du jumeau numérique de l'appareil dans votre application web.

Vous pourrez y accéder à l'aide d'une connexion sécurisée via votre ordinateur portable, votre tablette et votre smartphone, où que vous soyez sur terre, plate ou non ; trève de plaisanterie !

De plus, Netilion Health trace la totalité des informations de l'actif, et les présente sous forme d'un aperçu graphique des événements, d'un historique d'état pour une analyse avancée, et bien plus encore.

Vous êtes maintenant prêt pour la transformation numérique ! Laissez la magie opérer en quelques clics, essayez Netilion gratuitement et faites entrer votre usine dans l'ère numérique.

Avouez que vous seriez tenté !

infographic_IIoT_profibus